This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:输入电压是否可以超过电源电压?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/944098/cd74hc4067-can-input-voltage-exceed-supply-voltage

器件型号:CD74HC4067

当 VCC=3.3V 时、S[3:0|和_E 也在0 - 3.3V 之间运行

如果 i*=5V、则公共 IO (引脚1)的输出电压值是多少?

CD74HC4067是否会尝试进行电压更改(通过自动将0.66相乘)、使公共 I/O (引脚1)输出介于0-3.3V 之间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值和运行条件不允许使用3.3V 电源提供5V 信号。

    如果施加5V 信号、ESD 保护二极管会尝试将电压钳制到 VCC。 如果没有外部电流限制、二极管电流可能会超过20mA 并烧毁引脚。 如果3.3V 电源无法灌入电流、它可能会向上浮动。