This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3125:S 参数

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/942407/sn74cb3q3125-s-parameters

器件型号:SN74CB3Q3125

大家好、

我们收到了一位客户关于 SN74CB3Q3125 S 参数的请求。 我们有这个文件吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    遗憾 的是、我们没有 SN74CB3Q3125的 s 参数模型。 这里的应用是什么? 3125中的导通电容为8pF、因此它应该能够处理一些速度更高的应用、但负载会真正更真实地影响带宽。 您是否考虑了它们所使用的频率范围?
    SN74CB3Q3125有一个 IBIS 模型、但 IBIS 模型不会表示这一点、也不会使用 SPICE 模型或使用 SPICE 或 TINA 中的寄生电阻和电容用电路等效方式对其进行建模。 信号路径不是缓冲输入/输出。 它们可以被视为具有寄生关联的简单导线连接。 下面的图可以对开关进行建模并查看其性能。  



    谢谢、
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我还没有听到您的反馈、因此我将继续、关闭这个线程。 请告诉我是否还有其他可以帮助您的事情。

    谢谢、
    Rami