This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G66:查询 SN74LVC2G66的用法

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/942833/sn74lvc2g66-query-for-the-usage-of-sn74lvc2g66

器件型号:SN74LVC2G66

尊敬的 TI:

我想知道系统使用 SN74LVC2G66。  

我想知道、我可以使用下面的系统来对2个区域进行分频(在 SN74LVC 之前和 SN74LVC 之后)。  

通过使用 SN74LVC2G66并将 SN74的输入设置为高电平或低电平、  

我能否区分 I2C 区域 A 和 B?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可能的。

    当这两个区域断开连接但仍然通电时、您应该在这两个区域上都有上拉电阻器、以防止 I²C Ω 线路悬空。 (如果区域 B 中没有主器件、则可以在那里使用非常弱的上拉电阻。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米尼宇

    只要器件仍处于通电状态、并且绘图中的"打开或关闭"表示控制引脚上的信号、您就可以使用它来划分区域。  
    但我想知道您是否会获得所需的功能。 为什么要拆分 I2C 总线? 这是否是您尝试解决的问题? 当您以高电平运行控制引脚时、Sn74LVC2G66将连接总线、并且您无法通过读取 I2C 命令来区分区域 A 和区域 B 之间的差异。 当器件控制输入运行为低电平时、总线将隔离2个区域、主机将无法与 C 和 D 区域通信

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、  

    非常感谢您的关注和回答。  

    我认为,我的解释是不够的。  

    我想使用 SN74LVC 对两个区域进行分频、就是在区域 B 中使用另一个主器件  

    当我在区域 B 中使用另一个主 IC 时、通常主 IC B (主机 B)可以访问从 IC 和 D  

    但是、如果主机 B 没有针对用户的调试功能、那么当时我想使用具有用户调试路径的区域 A 中的主机。  

    (只是计划、我完全不知道)  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米尼宇

    感谢作出明确的澄清。 如果这是您所采用的路由、这种方法应该可以正常工作。 祝您好运!

    Rami