This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308:3.3V UART MUX

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308, CD74HCT4067, TMUX1237, TMUX1247
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/941701/tmux1308-3-3v-uart-mux

器件型号:TMUX1308
主题中讨论的其他器件: CD74HCT4067TMUX1237TMUX1247

我计划使用 MCU 的一个3.3V UART 与8集或16集 MCU (不同 MCU)连接、只有一个连接处于活动状态。 是否可以重新注释正确的多路复用器? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在这种情况下、我们针对8:1器件提供的最佳选择是 TMUX1308、它是一款出色的通用8:1多路复用器、可用于数字或模拟信号。

    对于16:1开关、我们有两种可能的选项可满足您的需求。 CD74HC4067 和 CD74HCT4067都是16:1多路复用器、在3.3V 时工作良好。 但是、它们具有较小的带宽(~89MHz)、如果以最高频率运行 UART、则可能会损坏数据。  如果是这种情况、您可能需要研究使用3个多路复用器的多芯片解决方案。  有关此应用部件的基本说明、请参阅以下内容:

    第一级是1:2 TMUX1237或 TMUX1247 (这两个级在该应用中均能正常工作)、第二级是使用 TMUX1308的2 8:1多路复用器。 该解决方案仍然允许一次仅激活一个信号、并将采用与正常16:1多路复用器类似的真值表。 该解决方案将16组多路复用器连接在一起。

    如果您有任何其他问题、疑虑或意见、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我为什么 CD74HC (T) 674089MHz 在 UART 达到其高频率时可能导致失真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    看起来、当 我查看 UART 的最大波特率时、我犯了一个错误、并在我不应该这么做的时候添加了一个额外的零;对此、我深表歉意。 CD74HC (T) 4067在应用中可以。 一般而言、我倾向于遵循的经验法则是 波特率*(~ 3)<=多路复用器带宽、以实现精确的数据传输。 UART 的最大波特率为~5Mbps、但通常运行速度要低得多、因此您需要至少15MHz 的器件来传输数据并减少数据丢失。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 CD74HC (T) 4067的 Ron 将大于200欧姆(对于3.3V 应用)且 TMUX1308为350欧姆、这些较大的 Ron 是否会通过在这些多路复用器/开关处丢失过多的压降来损害 UART 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输入具有非常高的阻抗、因此没有直流电流流动。

    如果电路板中存在太多的寄生电容、较大的 Ron 会限制波特率。 如果布线或连接器较长、请估算其电容、以确定产生的 RC 低通滤波器的限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    这取决于您为应用汲取的电流量。 通常、对于具有 CMOS 输入的数字应用、您基本上具有高阻抗负载、并且由于应用消耗的电流较小、因此开关的插入损耗较低。

    但是、根据您使用的 MCU、可能会使用 mA 电流、这可能会导致电压误差损失。 您希望总线上的电流是多少?

    最棒的

    Parker Dodson