This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308-Q1:注入电流

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/941960/tmux1308-q1-injection-current

器件型号:TMUX1308-Q1

您好!

我对 TMUX1308-Q1的注入电流有一些疑问。

根据 数据表第7.3章(第4页)中的图15 (第17页)和表,只要每个引脚的注入电流限制在小于50mA,我们是否可以将输入引脚上的电压超出任何大于 VDD 的电压(在我们的情况下为 VDD=5V)?

2、如果我们在输入引脚上施加±40V 的串联电阻464kΩ(VDD = 5V)、则通过该引脚的注入电流可以是±86.2µA μ A (指定值<±50mA)。 这是否会对设备功能或使用寿命产生任何影响?

3.我们是否需要除 RLIM 以外的任何其他保护电路来处理输入引脚上±40V 的电压(VDD=5V)?

4.在这些条件下、对于 TMUX1308-Q1的使用、您有哪些建议或建议?

如果您需要一些其他信息、请告诉我。

提前感谢、致以诚挚的问候、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    1.是的、如果发生过压事件、如果电流被限制在绝对最大额定值范围内、那么它应该是可以的、但是通常我们不会看到人们在该器件上的过压幅度这么大。 我能不能问您为什么在这种情况下使用低电压多路复用器?

    2.在 ABS 最大值附近或在本例中-由于极端使用情况、部件过压可能会导致部件寿命缩短。

    开关可能会遇到的高电压-考虑到您不会通过电路-我真诚地建议使用 TVS 二极管来抑制这些高瞬态、 如果电压仍略高于绝对最大值、由于 TVS 二极管不精确、您可以减小电阻器尺寸。 我真诚地认为、这会通过将电压拉高来降低可能出现问题的几率。

    4.在这种情况下、如果您需要使用 TMUX1308-Q1、如果 TVS 二极管钳位在绝对最大电压电平以上/位以下、以确保电流限制、我会添加 TVS 二极管和限流电阻器。  

    如果可以、请告诉我应用程序、因为虽然您可以让这样的系统正常工作、但如果1308是最合适的、我不是100%。

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的快速响应和正确答案。

    最后一个问题:  

    如果多路复用器的一个输入如上所述获得注入电流、它如何影响其他通道? 例如、Vcc 电压的 GND 是否会被移位?

    此致、

    Michael