This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5017-Q1:需要具有驱动器功能的2通道 SPI 多路复用器

Guru**** 1832810 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5017-Q1, TMUX1309-Q1, SN74LVC125A-Q1, SN74LVC126A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/940742/ts3a5017-q1-need-2-channel-spi-mux-with-driver-capability

器件型号:TS3A5017-Q1
主题中讨论的其他器件: TMUX1309-Q1SN74LVC125A-Q1SN74LVC126A-Q1

大家好、

我的客户需要2通道 SPI 多路复用器来控制两个 SPI 闪存。

但是、由于 MCU 驱动器功能很小、所以他们询问多路复用器+缓冲器功能、您能不能给出建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    遗憾  的是、诸如 TS3A5017-Q1的模拟多路复用器没有驱动能力。 我们制造的无源开关本质上只是逻辑和 FET 开关。 目前、我们不提供缓冲器/多路复用器组合解决方案。

    然而、TS3A5017-Q1或 TMUX1309-Q1等器件仍可用作系统中的开关、它们只需要一个外部缓冲器。 我不是一名缓冲器专家、但我们在 这里 也有一些选择、如果您有任何其他问题、我相信 E2E 上的缓冲器问题的人员一定会帮您解决!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每通道一个输入和两个输出? 未选择的输出应该是高阻态输出、还是驱动为低电平或高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parker、

    我绘制一个方框图来解释客户的需求。 对于未选择的输出配置。 客户没有意见。

    它们最重要的是所需的大驱动器功能。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、两个"EP"是 SPI 主设备、闪存是从设备? 这意味着从主器件到从器件的三个信号(时钟、MOSI、片选)、以及从从器件到主器件的一个信号(MISO)。 或者您是否正在使用另一种形式的 SPI?

    闪存芯片的驱动器功能是否足够大、或者您是否还需要 MISO 线路的缓冲器?

    什么电压? 3.3V? 需要-Q1?

    也许可以将一个 SN74LVC125A-Q1和一个 SN74LVC126A-Q1组合在一起;所有 OE 引脚是否都由同一信号控制、将只启用一个芯片的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    正如 Clemens 提到的、有些缓冲器件可能起作用。 但是、我们的通用多路复用器产品系列没有任何具有驱动能力的 IC -它们是无源 FET。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parker、

    感谢您的建议、我知道这一点、并且已经建议客户使用 Clemens 建议的缓冲器 IC。

    谢谢