This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30:移除 ADUM3160后、无法成功检测到 USB 闪存驱动器

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/941619/ts3usb30-the-usb-flash-drive-could-not-be-detected-successfully-after-remove-adum3160

器件型号:TS3USB30

你(们)好

在客户的上一代项目中、可以成功检测到 USB 闪存驱动器。 信号链如下所示:

USB 接口-> TS3USB30 -> ADUM3160 ->处理器

但是、客户发现此解决方案无法满足 USB 高速要求、因此他们在新项目中删除了隔离式器件 ADUM3160:

USB 接口-> TS3USB30 ->处理器

这里的问题是在这种情况下无法成功检测到 USB 闪存驱动器。

我想知道您是否能帮助分析导致此问题的可能原因。 如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    您能否共享原理图或任何 USB 示波器图?  如果您无法在论坛上分享、请接受我的朋友请求并直接发送给我。

    但斯克

    JMMN