This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A1066:是否有任何设备可以替代 FSA551?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/941133/ts5a1066-any-device-can-replace-fsa551

器件型号:TS5A1066

大家好、团队成员

我们的客户需要我们为其音频扬声器应用提供 SPST。 类似的标准是 FSA551。

设计要求如下、您能帮助检查 P/N 是否可以替代 FSA551吗?

正常打开(无电源时打开)

低 Ron (<2 Ω)

谢谢。

毛利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GW、

    遗憾的是、当 VDD = 0V 时、我们没有任何将作为闭合开关运行的开关。  我们目前不生产具有耗尽型 FET 的多路复用器、这是此类开关所必需的。  

    此致

    Parker Dodson