请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTLV3257 大家好、
对于器件 SN74CBTLV3257、VIH VIL 是否 仅 与 蓝色 方块相关? 对于红色 方形、我们没有 电压 要求、对吧?
BTW: 器件的数据速率是多少? 我们可以通过 TPD 获取它吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
对于器件 SN74CBTLV3257、VIH VIL 是否 仅 与 蓝色 方块相关? 对于红色 方形、我们没有 电压 要求、对吧?
BTW: 器件的数据速率是多少? 我们可以通过 TPD 获取它吗?
谢谢。
您好、Frank、
VIH/VIL 仅指数字引脚、因此是的、只有蓝色方框中的引脚会受到这种影响。
红色方形中的引脚是模拟传输门、有关简化的开关原理图、请参阅下文。 它们可以传递轨到轨信号。
带宽是在线规格、遗憾的是、它不在数据表中、因为200MHz、但这取决于负载、负载的电容越高、数据速率越低。 有关如何估算多路复用器数据速率/带宽的更详细说明、请参阅我们的视频- TI 高精度实验室-开关和多路复用器:带宽、通道到通道串扰、关断隔离和 THD+Noise。 本视频将向您介绍如何在考虑负载的情况下估算系统带宽/数据速率。
最棒的
Parker Dodson