请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A21366 大家好、
在 Vcc 上使用1.8V 时、IN1/2 = 3.3V 吗?
根据规格、最大输入电压为 Vcc。 这似乎违反了规范。
请求
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在 Vcc 上使用1.8V 时、IN1/2 = 3.3V 吗?
根据规格、最大输入电压为 Vcc。 这似乎违反了规范。
请求