This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A21366:在 Vcc 上使用1.8V 时、CAN IN1/2 = 3.3V

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/940206/ts5a21366-can-in1-2-3-3v-when-use-1-8v-at-vcc

器件型号:TS5A21366

大家好、

在 Vcc 上使用1.8V 时、IN1/2 = 3.3V 吗?

根据规格、最大输入电压为 Vcc。 这似乎违反了规范。

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IN1和 IN2引脚是数字控制输入。 建议的运行条件和绝对最大额定值都允许电压高于 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaq、

    是的、当您的电源为1.8V 时、IN1/IN2可以为3.3V -它也将作为逻辑高电平进行寄存。 正如 Clemens 提到的、这个部分的 rec。 当 VCC 为1.65V - 5.5V 时、运行条件允许数字控制引脚上的电压高达5.5V。 如数据表的绝对最大工作条件部分所述、该器件在6.5V 之前不会受到损坏。

    最棒的

    Parker Dodson