请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A3157 您好!
数据表第5页显示、在5.5V 和整个温度范围内、NC 开/关泄漏电流为0.1uA (典型值)和+/-0.2uA (最大值/最小值)。
但是、查看第11页的图4、它们是~3nA (典型值?) 和~1.5nA (典型值?)、远小于第5页的规格。
这是什么情况?
此致、
希拉诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
数据表第5页显示、在5.5V 和整个温度范围内、NC 开/关泄漏电流为0.1uA (典型值)和+/-0.2uA (最大值/最小值)。
但是、查看第11页的图4、它们是~3nA (典型值?) 和~1.5nA (典型值?)、远小于第5页的规格。
这是什么情况?
此致、
希拉诺