This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3157:无、NC 开/关泄漏电流

Guru**** 2502495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/939745/ts5a3157-no-nc-on-off-leakage-current

器件型号:TS5A3157

您好!

 

数据表第5页显示、在5.5V 和整个温度范围内、NC 开/关泄漏电流为0.1uA (典型值)和+/-0.2uA (最大值/最小值)。

但是、查看第11页的图4、它们是~3nA (典型值?) 和~1.5nA (典型值?)、远小于第5页的规格。

这是什么情况?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuhiko、  

    第11页的图4曲线显示了器件性能、是可靠的信息、因此我可以将其作为基础。  

    谢谢、
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami、

     

    感谢您的回答。

     

    但是、我有点困惑、让我确认更多信息。

    第5页规格显示0.1uA (典型值)、但图4显示的值要小得多、您提到它是可靠的信息。

    您是不是说第5页的数据表典型规格太大、实际典型值必须要小得多?

    或者、图4中使用的示例在一定程度上具有更好的性能?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的第一种理解方式是正确的。 实际值较小。 该图显示了实际测试数据、而该表可能来自我们较为保守的预开发估算。 在对器件进行测试时、我们更新了图4、其中显示了您实际可以看到的值。

    谢谢、
    Rami