This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A:SN74LV4051A 具有锁存功能...

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A, SN74HC259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/939733/sn74lv4051a-sn74lv4051a-with-latch-function

器件型号:SN74LV4051A
主题中讨论的其他器件: SN74HC259

尊敬的 Sirs:

是否有任何与 SN74LV4051A (1通道8:1多路复用器/多路信号分离器)类似但具有输出锁存功能的解决方案?

除非更改、否则输出将保持最后状态。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件是无源开关;没有输入或输出。

    您可能需要类似 SN74HC259的器件。

    请描述您尝试解决的实际问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、让我解释一下!

    由于我可以使用 COM 引脚作为输入、使用 Yn 引脚作为输出、因此我需要的是、第一次我选择 Y0 ON、输出为高电平、然后我选择 Y6 ON、输出为低电平、 但我需要 Y0保持"高电平"直到我选择并更改它。

    如果第二次之后、我选择 Y7 ON、然后选择输出低电平、我希望得到的结果是:y0=HIGH、Y6=LOW、Y7=LOW、等等。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来像是一个问题、可以通过可寻址锁存器来解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    正如 Clemens 提到的、这是一个无源开关、因此 SN74LV4051A 无法提供此功能。 我将与逻辑团队一起查看我们是否能为您找到合适的解决方案。

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rami!

    尊敬的 Peter:

    我觉得 Clemens 为实现所需功能提供了一个很好的器件选项。 请告诉我、SN74HC259函数是否是您想要的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降级器、

    感谢您的回复。

    我将与客户核实。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    好的、让我知道他们的想法。