This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308:20mA 或40mA、用于驱动 TMUX1308的14个解码器

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/939848/tmux1308-20ma-or-40ma-to-drive-14-decoders-of-tmux1308

器件型号:TMUX1308

我计划使用4个 MCU GPIO 连接到 TMUX1308的 A0、A1、A2和_EN、以决定选择哪个输入引脚通过输出。 根据 GPIO 驱动强度(3.3V 可在20mA 和40mA 之间配置)、GPIO 可并行驱动多少个 TMUX1308?

我需要将14个 TMUX1308单元并联、以便与 MCU 的 GPIO 连接。 例如、GPIO 需要同时驱动 TMUX1308的14个 A0引脚。 我是否需要使用缓冲器来提高 GPIO 的驱动强度? 如果是、缓冲器的建议是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何 TMUX1308逻辑输入引脚(EN、Ax)的泄漏电流均指定为 IIL/IIH。 在 µA 情况下为1 μ A (在正常温度下为某些 nA)。 因此、理论上、您可以驱动20000或40000多路复用器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    如 Clemens 所述、  数据表中提到了 IIL/IIH 电平、最坏情况下的电流为1uA。 虽然我不是很推荐尝试驱动20000-40000多路复用器、但如果您的 GPIO 驱动强度在 mA 中、那么您应该可以使用14个多路复用器。

    Rami