This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A:PIN 处理确认

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/939044/sn74lv4051a-pin-treatment-confirmation

器件型号:SN74LV4051A

大家好、团队成员!

我想确认该设备的 PIN 处理。

客户将仅使用一个 Yn 作为输入、使用 COM 作为输出。 在这种情况下、我们是否可以将其余的引脚悬空、或者是否有任何其他引脚处理建议?

请注意、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不使用高速信号、则可以让未使用的 I/O 引脚悬空。 请参阅 [常见问题解答]有关信号开关和多路复用器的常见问题解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki、

    Clemens 是正确的、因为如果它不是高速应用、您可以将其悬空。 如果是高速、建议终止这些。 这里有一个很好的视频。

    TI 高精度实验室-开关和多路复用器:我是否可以将未使用的引脚悬空?


    希望这对您有所帮助、
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami-San、Clemens-San、

    感谢您的回答!

    谈到您提到的"高速应用"、它是否类似于 MHz 信号? 或者您的团队是否有任何身份证明?

    我对这些器件有点陌生、因此只需确认即可。

    此致、

    小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki、

    通常、是的、这将以 MHz 为单位。 <100MHz 时、您可能会走线较短且没有终端、但当您开始进入频率为两位数的 GHz 时、您将需要开始考虑终端。  

    Rami