This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:VCC 泄漏

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/939687/cd74hc4067-leakage-to-vcc

器件型号:CD74HC4067

您好!

我们将在 ADC 多路复用器应用中使用 CD74HC4067。
在某些情况下、当 IC 通电时、该设计可能会在输入引脚处具有电压。
发生这种情况时、VCC 引脚上会出现电压。

我们有解决方法、但想了解这是否是预期行为?  (在 VCC 和输入电压之间放置一个二极管)
如果以这种方式运行、IC 是否会损坏?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信您尝试描述的是注入电流

      


    一个很好的 TI 高精度实验室视频解释了这一点: 开关和多路复用器:通过注入电流控制防止串扰

    因此、在这里、 内部 保护 二极管   将正向 偏置、   当  您尝试向未使用的引脚施加电流时、电源轨电压将向其中注入电流。 对于没有注入电流控制的器件、这是正常行为。 如果您在设计中减轻了这一问题、则无需担心器件本身、只要您保持在建议的工作范围内即可。对于信号输入。


    我们确实有一些 器件 提供注入电流控制来解决这一问题、但遗憾的是、在16:1配置中还没有任何器件。
     
    谢谢、
    Rami Mooti