This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:SN74LVC1G3157先断后合

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/939667/sn74lvc1g3157-sn74lvc1g3157-break-before-make

器件型号:SN74LVC1G3157

 您好!

 您能不能在 SN74LVC1G3157的 make 功能之前提供一些有关中断的说明吗?

我看到 Vo 在返回到输入 B1/B2的电平之前被拉至接地的持续时间 td。  几个问题:

 

  1. 这是否仅在 Vs 从低电平变为高电平时发生?  从高到低之间的对比是什么?  
  2. 什么是 TD?  这大约是几十个 N?  或更长的时间?
  3. 这应该是与节点 A 相对应的 Vo 在 TD 周期内显示下降到 GND。  B1/B2的输入不受影响、对吧?  

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saminah、

    1.先断后合是开关提供的一项安全功能,可防止在开关时连接两个输入。 当开关更改所选的信号路径时、将发生这种情况。 从高到低或从低到高。 这是一个更好的图像、用于显示先断后合功能的工作原理。  


    2.诚然,我们使用的符号令人困惑,因为它不一致。 它实际上在数据表中定义为 TB-M  
      

    3.是的,这只影响信号的输出。 输入将保留您插入通道的任何内容。 换言之、B1/B2不会受到影响。

    希望这对您有所帮助、
    Rami Mooti