This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1109:IO 引脚的浪涌电流规格

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/936752/tmux1109-inrush-current-spec-for-io-pin

器件型号:TMUX1109

尊敬的团队:

我的客户发现在上电时有一个浪涌电流传递到 TMUX1109的 MOSFET。

他们想知道这种症状会产生什么影响。  

浪涌电流超过30mA。 但数据表中只有连续电流额定值。

数据表中是否有浪涌电流规格?  

请告诉我们如何根据数据表判断此症状。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    为此、您需要考虑几个因素。

    器件的运行温度是多少? 最大电流规格的额定值为最大温度、因此根据工作温度和浪涌电流的幅度、您实际上可能不会超出最大电流、因为如果您不想达到最高温度、该规格会变得更宽松一些。

    话虽如此、保护多路复用器的唯一可靠方法是放置一个限流串联电阻器、将电流限制在30mA 以下。 这里的权衡是、您现在将在限制电阻器上具有更多的损耗。  

    请告诉我运行温度和浪涌幅度、以便我为您提供更具体的答案。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的回复。

    如图中的 CH1所示共享浪涌波形。

    -         我们在室温(25 OC)下看到的最大浪涌为0.55A/88uS

    -         对于不同的产品、TMUX1109将在40 OC 和50 OC 下工作。

     

    请帮助检查它是否正常。

    谢谢你。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    这是一个较大的浪涌电流、最好尝试对其进行限制以避免器件损坏。

    负载是什么样的? 即、由于限流电阻器不会使信号降级太高、阻抗看起来在负载上是什么样的。 但是、如果浪涌电流超过规格的10倍、即使您不是在全温度下运行、我也会对器件损坏感到有点担心。

    此外、如果我可以问、客户或您认为什么是确定浪涌电流支持规格的好方法、这不是我们通常所做的事情、而是我们可以展望未来的事情。

    最棒的

    Parker Dodson

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我一段时间没有听到你的声音。 我将关闭此线程;如果关闭、您仍应能够重新打开该线程。 如果由于某种原因您无法重新打开该主题、请创建一个新主题、我们将尽力回答您的问题。

    最棒的

    Parker Dodson