This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:是否适用于 SPI 应用

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/937905/ts3a5018-is-it-ok-for-spi-application

器件型号:TS3A5018

大家好、  

是否可以确认 TS3A5018是否可以用于 SPI 应用? 如果不是、您是否对此有其他建议。 以下是一些规格:

8位、>50MHz 和 EN 引脚(首选高电平有效)感谢!

此致、

Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TS3A5018可能适用于您的应用。  

    您是通过开关发送数据还是尝试多路复用 CS 信号?  另外、您还在尝试将信息传递给多少个器件?  

    频率应该可以、器件上的典型带宽为300MHz。

    请告诉我、以便我可以帮助您找到最适合您需求的开关/多路复用器。

    此致、

    Parker Dodson

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、  

    输入是外部测试装置、 输出为 SPI 或 JTAG/UART。 如果有任何意见、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的应用、我会说 TS3A5018 非常适合该应用。  

    最棒的

    Parker Dodson