This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:是否可以独立控制4个通道

Guru**** 2560730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/938867/sn74cb3q3257-is-it-possible-to-control-the-4-channels-independently

器件型号:SN74CB3Q3257

您好!

这4个样本中的每一个是否可以单独选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、

    您可能已经添加了一些未浏览过的图像。

    SN74CB3Q3257 按照数据表第8.4节中的说明切换整个总线

    如果您正在寻找具有单独开关通道选择的4通道2:1开关、您是否了解 了 TMUX1134?  

    希望这对您有所帮助、
    Rami