This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308:低电压 Ax 和~E

Guru**** 2553570 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/938750/tmux1308-low-voltage-ax-and-e

器件型号:TMUX1308

如果 A0=A1=A2=~E=3.3V、S=VDD=5V、我能得到接近5V 的 D (假设为=0.01mA)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关可以传递 GND 和 VDD 之间的任何电压。

    µA S = 5V 时、D 也是5V。(10 μ A 电流会产生2.7mV 的压降。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    您的~E 实际上会关闭开关、因此您将在这里看到 D = 0V。 请参阅 TMUX1308的真值表、您将看到使能引脚为低电平有效。 如果 A0=A1=A2=3.3V 且~EN = 0V、则只会打开 S7的路径。  

    关于您可以通过的信号、这在数据表中。 您将看到 IO 电压最大限制为 Vdd、因此当 Vdd = 5V 时、您肯定可以接近5V (在低 mV 范围内、将会出现轻微的压降、但没有关系)。  




    希望这对您有所帮助!
    Rami