This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A-Q1:SN74LV4051ATDWRQ1输出信号是否在芯片内部具有保护二极管

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A, TMUX1308-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/938675/sn74lv4051a-q1-whether-the-sn74lv4051atdwrq1output-signal-has-protection-diodes-internal-the-chip

器件型号:SN74LV4051A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LV4051ATMUX1308-Q1

大家好 、

我的客户  现在正在使用 SN74LV4051ATDWRQ1。  我们需要检查输出信号 是否在芯片内部具有保护二极管。 如果是。 我们是否具有不  带 内部 二极管的 P2P 解决方案? 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    SN74LV4051A 将在 I/O 引脚上为 VCC 提供内部二极管保护。 问题是否仅在于连接到 VCC 的开关上的二极管保护? 如果是、 TMUX1308-Q1 没有连接到 VCC 的二极管。 它确实具有内部二极管保护、但会运行到 GND 而不是 VCC、因此无需担心注入电流。  

    这是内部电路:



    这是采用较小封装的 P2P 解决方案。 TMUX1308-Q1采用 WQFN、SOT-23-THN 和 TSSOP 封装、所有这些封装都比 SN74LV4051ATDWRQ1的 SOIC 封装小。

    希望这对您有所帮助、
    Rami