This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308:8kHz 时钟多路复用器

Guru**** 2560360 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308, CD74HC4067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/937719/tmux1308-8khz-clock-multiplexer

器件型号:TMUX1308
主题中讨论的其他器件: CD74HC4067

您好!

我的客户正在寻找8kHz 时钟的8:1或16:1多路复用器。

客户能否将 TMUX1308用作8kHz 时钟多路复用器?

您是否有更好的解决方案?

另请推荐16:1解决方案。

提前感谢。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    TMUX1308适用于8kHz 时钟信号。 如果 VDD 介于1.8V 和5V 之间、TMUX1308的带宽为500MHz、信号范围在0V 至 VDD 范围内。

     对于16通道器件、CD74HC4067是我们的低电压16:1通道多路复用器、其电压范围与 TMUX1308相同、但带宽较低、应为89MHz、这对于8kHz 时钟而言仍然足够。  但是、该器件具有更大的 Ron、如果您的负载具有高阻抗、并且电流不大、那么较高的导通电阻通常可以忽略不计。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢你的帮助。

    您能否提供 TMUX1308和 CD74HC4067的抖动特性?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    多路复用器引起的附加抖动是多路复用器传播延迟变化的结果。 我们不针对多路复用器/开关进行这种规格、因为与通过开关的时钟频率相比、开关的传播延迟通常较小。  

    TMUX1308在 Vdd = 1.8V 时具有最大的传播延迟、典型值为15ns、最大值为30ns。 但是、提高电源电压和降低负载电容(在上面的示例中为50pF)也会减小可能的传播延迟值的范围、同时最大限度地降低附加抖动。

    CD74HC4067是较旧的器件、其传播延迟性能较差、VDD = 2V 时的最大值为110ns、但负载电容较低(本示例使用50pF 负载电容)且电源电压较高会缩短转换时间范围。  

    由于可能的传播时间范围较小、TMUX1308将增加较少的抖动。 当时钟信号为8kHz 时、这些开关产生的抖动量(实际最坏情况~10ns 纳秒、具体取决于所使用的器件)、您对整个时钟信号的影响很小。  

    最棒的

    Parker Dodson