This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:用于 SPI 的 TMUX1574 1:4

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TMUX1309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/938445/tmux1574-tmux1574-1-4-for-spi

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件: TMUX1309

您好、sirs、

  我的客户为1至2通道 SPI 开关设计了 TMUX1574。 现在、她想找到一个1至4通道 SPI 开关来减少组件数量。 TI 是否具有1:4 SPI 切换?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    在单芯片中、我们没有任何多路复用器可以在4个从器件和1个主器件之间切换用于 SPI (4:16多路复用器或4通道4:1)。 但是、也许是一个具有2 x TMUX1309的双芯片解决方案? TMUX1309是2通道4:1、因此您需要其中2个通道才能承载所有 SPI 线路。 每个单独的4:1多路复用器通道将负责承载4条 SPI 线路中的每条。 TMUX1309具有15pF 的低电容、因此不应对负载电容产生太大影响。  

    请告诉我这是否有效、
    Rami Mooti