This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:TS3A27518E 是否支持 SDIO 规格50Mb/s (SDR50、DDR50)?

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E, TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/937992/ts3a27518e-does-the-ts3a27518e-support-sdio-spec-50mb-s-sdr50-ddr50

器件型号:TS3A27518E
主题中讨论的其他器件: TXS02612

E2E、

TS3A27518E 是否支持以下数据速率?

SDIO 规格

50Mb/s (SDR50、DDR50)

 

客户表示看到了 TXS02612、但器件太旧了。

你有建议吗?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    TS3A27518E 支持240MHz 的典型带宽、可支持 DDR50的50MHz 时钟和 SDR50的100MHz 时钟。  

    该器件旨在帮助简化 QSPI 和 SDIO 的切换、因此这是应用的理想选择。

    最棒的

    Parker Dodson