This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVDS 开关

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CP04, SN65LVCP22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/937214/lvds-switch

主题中讨论的其他器件:DS90CP04SN65LVCP22

我们正在寻找用于10个输入和5个输出 LVDS 端口的 LVDS 开关。 BW 为100MHz。

您能否提供合适的解决方案? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    抱歉、我们没有任何具有这么多输入/输出的 LVDS 开关解决方案。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 LVDS 是否有2通道、4通道或8通道开关? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您可以将 DS90CP04用于4通道、 将 SN65LVCP22用于2通道。

    此致、

    I.K.