This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:能否将6个 TS5MP645输出短路、使用/OE 进行控制并连接至一个微控制器 MIPI 接口?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/937201/ts5mp645-can-i-short-6-ts5mp645-outputs-control-using-oe-and-connect-to-one-micro-controller-mipi-interface

器件型号:TS5MP645

您好!

我有一个应用、在这个应用中、12个摄像头传感器输出将被读取 到一个微控制器中。 传感器具有 MIPI 输出。

我 使用6个 TS5MP645YFPR 数字 ,将其输出短接,控制 来自微控制器的这6个 MIPI MUX 中的每一个的/OE 和 SEL。  MIPI 时钟速度约为12MHz。   

您能否确认 此方案是否正常?

方框图如下。

谢谢、此致、

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    如果您尝试这样做、最大的考虑因素是必须确保一次只有一个 MIPI 开关处于活动状态、如果两个开关同时处于活动状态、则可能会出现数据损坏问题。

    此外、通过将所有输出短接在一起、您还可以增加开关输出的容性负载。 每个开关的导通电容和关断电容在1.5pF 时相同、因此开关输出端的容性负载为9pF。 在12MHz 时、尽管我不会看到这是一个问题、但此配置会降低最大系统带宽。

    如果您在设计过程中考虑到这些注意事项、则您所提出的应用程序不应出现问题。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Parker Dodson 的快速而详细的答复。  

    将处理您提到的两个要点、然后继续进行此配置。

    此致、

    Anil