This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:需要有关 TMUX1511断电保护的信息

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/936716/tmux1511-need-information-about-power-off-protection-of-tmux1511

器件型号:TMUX1511

您好,

如果我以5V 和0 Vdd 的电压操作此 IC,将由保护电压供电,它是根据数据表提供的3.6V 还是5V?

实际上,我们的应用是感应0-5V 电压,因此 MUX 的信号引脚可能会有5V 电压,因此需要澄清。 Hi-Z 是否足以满足这一要求?

如果多路复用器在5V 电压下运行,处于关闭状态的5V 电压出现在信号路径上,是否正常或损坏 IC?

如需更多说明,请参阅随附的图像,我们在 MUX 的帮助下将100k (例如,连接 DE_AIN_A_V_P 和 DE_AIN_A_V_Z_P)短接在一起。 但是,如果多路复用器在5V 电压下运行,在关断状态下,5V 电压会出现在信号上,在560R 路径上,是否正常或损坏 IC? 另一件事是,我还测试了 TI 的 TS3A4751PWRG4,该 IC 满足我们的应用需求,但唯一的问题是它是由3.3V 电压供电的 IC。 请您提供宝贵的建议

等待您的快速回复。 (TI 案例编号: CS0265817)

谢谢、此致

Saurav Malpani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurav:

    因此、我们没有将其规格定为5V、但只要您遵循绝对最大值准则、开关就会保持高阻抗状态。 在0-5V 电压下、应该没有问题。 您可能会看到泄漏电流大于0至3V 时的规格。  

    图片加载正确、因此我不能完全确定您要显示的内容。 但我认为我可以收集到的问题是、您的系统发生了 VDD = 0V 的事件、并且在此期间 IC 引脚上的电压高达5V。 这不会损坏 IC、您可以在此系统中使用 TMUX1511、我们只是没有5V 输入电压下的典型泄漏值规格、这是唯一的区别、但您不会因此而冒险。

    如果还有其他问题、请告知我。

    最棒的

    Parker Dodson