This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159A:更好的串扰规格

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159A, TMUX1072, TS5A9411, TMUX154E, TMUX1136, TMUX1575, SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/952313/ts5a3159a-better-crosstalk-spec

器件型号:TS5A3159A
主题中讨论的其他器件: TMUX1072TS5A9411TMUX154ETMUX1136TMUX1575SN3257-Q1

团队、

我们使用 TS5A3159A 来实现视频信号开关。 频率为41MHz 和36MHz。 您能帮我们找到更好的串扰器件吗? 优于 TS5A3159A、V+=5V。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    TI 有多个2:1开关、它们改进了串扰规格。 请注意特性串扰曲线、该曲线可让您更好地了解应用频率下的串扰性能。 我找到了一些可能适合您应用的器件:TMUX1072和 TS5A9411。 查看下面的串扰特性图、如果您对任一器件感兴趣、请告诉我。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    看起来30~40MHz 的串扰不是很好。 您能不能帮助找到我们所需的规格、如下所示

    1. 串扰约为-70dB@30-40M
    2. 我认为 RDS 尽可能低。  TS5A3159A 约为1.2 ohm@3.3V
    3. 3.3V 电源。

    谢谢你。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    感谢您提供有关规格要求的更多信息。 由于您尝试最大程度地减小 Ron、因此我有三个器件可供您查看:TMUX1136、TMUX1575和 TMUX154E。 我推荐新款 TMUX1575、它在这些选项中具有最低的典型 Ron、并具有您所需的串扰性能。

    如果您有任何其他问题、请告诉我您感兴趣的器件!

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    感谢您的信息。 如果我们需要汽车级器件、您有什么建议吗?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    对于汽车级器件、我建议使用 SN3257-Q1。 典型的 Ron 为2 Ω。 请参阅下面的串扰图:

    此致、
    Kate