This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:TMUX1511和 PAL/NTSC 视频

Guru**** 2554790 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, TS5A22362, TS12A4516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/951808/tmux1511-tmux1511-and-pal-ntsc-video

器件型号:TMUX1511
主题中讨论的其他器件: TS5A22362TS12A4516

您好!

我们目前正在使用 PAL/NTSC 视频测试 TMUX1511。

它目前正在工作、但我们想知道低至-300mV 的模拟同步提示(因此低于建议的工作条件)。

数据表(绝对最大额定值§6.1)显示 Vs 或 Vd 接受低至-0.5V。 但注意(1)显示、不能保证这适用于所有器件。 您是否确认此陈述?

您是否有建议可用于保持所需的条件?

谢谢。

S é bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     S é bastien、您好!

    为了进行确认、-300mV 的 VS、VD 超出建议运行条件(最小0V)。 正如您在绝对最大额定值的注释(1)中所指出 的:这些只是应力额定值、这并不意味着器件在这些条件下或者在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

    您可以选择在 S、D 引脚上使用二极管或类似的钳位器件/电路、以将该节点上的电压限制为>0V、以符合建议的工作条件。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢 Kate。

    我们需要负电压偏移、因为它是模拟信号 NTSC 或 PAL 的一部分。 我们不希望通过使用二极管来抑制它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S é bastien、您好!

    我了解您希望通过开关传递负信号。 由于大多数模拟开关都是轨到轨开关、并将一整套电压从 GND (或 负电源轨、如果适用)传递 到正电源轨、因此如果要传递负电压、则需要一个具有负电源轨的器件。  请从在线产品选择工具中查看配置中的此双电源开关列表。

    或者、TI 也有一些能够传递负电压的单电源器件 、例如 TS5A22362。 该器件将从 Vcc - 5.5V 传递信号到 Vcc。

    请告诉我这些解决方案中的任何一种是否适合您。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮我选择其他参考文献吗? 此芯片也可与 HDS-SDI 视频配合使用。 因此、也存在高带宽要求。

    到目前为止、除非我们考虑这个小的负电压问题、否则 TMUX1511能够满足需求。

    我还想知道是否可以使用电源逆变器创建-1V 电压并将其仅分配给 TMUX1511的 GND 引脚。 当我们以3.3V 为器件供电时、它将处于命令要求的工作条件下、并允许使用-300mV 的 PAL/NTSC 信号。

    BR、

    S/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S é bastien、您好!

    如前所述、TMUX1511是高带宽的理想选择、但负电压将超出建议的工作条件。

    TI 没有可传递负信号的高带宽、单电源模拟开关。 如前所述、您可以尝试使用双电源器件、例如 TS12A4516、该器件可提供轨到轨信号开关和464MHz 的带宽。  

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kate。

    您能不能告诉我们的案例如何影响器件的可靠性、如果我们不进行修复。 您是否有与此主题相关的数字?

    此致、

    S é bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S é bastien、您好!

    长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。 我没有关于这种确切情况的任何图或信息、在该边界条件下运行超出了建议的运行条件、也没有暗示功能运行。

    此致、
    Kate