主题中讨论的其他器件:LMH6574、
您好 Rami、
最后、我得到了该部件、首先它工作正常、但我只尝试了一个信号、它正确地进行了切换、 但当我在每个输入中放置2个信号时、产生的图像与另一个信号的鬼影一样、就像它们之间的干扰一样、在工作一段时间后、寄生信号就变得更糟了、即使主信号也是损坏的、几乎是不易失真的。
您对此有何建议?
PD 我还看到了该多路复用 器 LMH6574、您能否获得 一个包含要测试的电阻器和电容器值的功能方框图?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Rami、
最后、我得到了该部件、首先它工作正常、但我只尝试了一个信号、它正确地进行了切换、 但当我在每个输入中放置2个信号时、产生的图像与另一个信号的鬼影一样、就像它们之间的干扰一样、在工作一段时间后、寄生信号就变得更糟了、即使主信号也是损坏的、几乎是不易失真的。
您对此有何建议?
PD 我还看到了该多路复用 器 LMH6574、您能否获得 一个包含要测试的电阻器和电容器值的功能方框图?
谢谢
您好、Eduardo、
听起来可能存在一些串扰或隔离问题。
传递的信号有哪些特征? (即电压、频率)
您的电路板布局是否与我们 在上 一个主题中讨论的内容有所不同? 您能否提供您可能做出的任何更改?
对于 LMH6574、我相信您参考的是第7.1节中的方框图。 我对该器件并不是特别熟悉、因为尽管它集成了多路复用器、但它不在我们的直接产品系列之外。 我正在浏览其中一些人、他们可以在这里为您提供更多帮助。
不过、在此期间、数据表似乎会在"其他性能"下的电气特性表中为您提供 Rin 和 Rout 值。 此外、在布局指南(第10节)中、似乎有一个关于旁路电容器的注意事项。 我会仔细研究这些、看看您是否可以根据提供的内容构建方框图。 需要注意的几个方面。
谢谢、
Rami Mooti
您好、Eduardo、
不太确定进行此测试意味着什么、数据表电气特性和图表旨在显示器件的性能。 关于方框图中使用的电阻器和电容、如 Rami 所述、您可以使用旁路电容器的布局指南。 对于 Rin 和 Rout、假设连接到视频信号、则设置为75欧姆、但可以根据应用进行调整。 关于射频、您可以使用图27根据增益来确定射频。
为了澄清杂项性能下的 Rin 和 Rout 值、这些是器件本身的阻抗、与方框图中显示的外部电阻器和电容器不对应。
最棒的
Hasan Babiker
您好、Hasan、感谢您的回答、让我尝试解释一下我要做的事情:
我的想法是将来自不同设备(如 STB、DVD)的视频信号静音、通过复合视频信号(黄色、白色和红色 RCA 连接器)传输到通用电视、该 IC 将由 Arduino 控制。 这基本上是我的想法、在第一阶段、TS5V330是一个完美的 IC、但在测试中无法正常工作、因此我正在寻找另一个、在本例中、我还发现了用于模拟视频 LMH6574的多路复用器、 我不知道如何正确创建 PCB 的问题、因此我可以在使用我的项目创建最终 PCB 之前测试其性能、因为它比仅视频更大、这只是其中的一部分。
我不知道我是否能正确解释自己。
爱德华多
当您说只有1个信号在第二个信号之前正常工作时、这1个信号在 S1A 上、然后第二个信号放在 S2A 上、还是像在 S1B 的另一个信号中那样跨通道添加这些信号?
现在、我了解了它、因为您已经向 S1A 施加了信号、它在 DA 上看起来很好。 然后、当 S2A 被馈入信号时、您会看到一个问题、即两条线路中的一条看起来不错、但另一条线路在选择时会有一些衰减。 如果这是正确的、您可以切换电源、如将通常位于 S1A 的信号置于 S2A 上、反之亦然。
此外、是否有任何信号的屏幕截图? 或者、您只是查看屏幕监视器来查看它是否正常工作?
谢谢、
Rami Mooti