This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5V330:关于电阻器输入和输出的 ts5v330

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6574, TS5V330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/948720/ts5v330-ts5v330-about-resistor-input-and-output

器件型号:TS5V330
主题中讨论的其他器件:LMH6574

您好 Rami、

最后、我得到了该部件、首先它工作正常、但我只尝试了一个信号、它正确地进行了切换、 但当我在每个输入中放置2个信号时、产生的图像与另一个信号的鬼影一样、就像它们之间的干扰一样、在工作一段时间后、寄生信号就变得更糟了、即使主信号也是损坏的、几乎是不易失真的。

您对此有何建议?

PD 我还看到了该多路复用 器 LMH6574、您能否获得 一个包含要测试的电阻器和电容器值的功能方框图?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、
     
    听起来可能存在一些串扰或隔离问题。
    传递的信号有哪些特征? (即电压、频率)  
    您的电路板布局是否与我们 在上 一个主题中讨论的内容有所不同? 您能否提供您可能做出的任何更改?  

    对于 LMH6574、我相信您参考的是第7.1节中的方框图。 我对该器件并不是特别熟悉、因为尽管它集成了多路复用器、但它不在我们的直接产品系列之外。 我正在浏览其中一些人、他们可以在这里为您提供更多帮助。
    不过、在此期间、数据表似乎会在"其他性能"下的电气特性表中为您提供 Rin 和 Rout 值。 此外、在布局指南(第10节)中、似乎有一个关于旁路电容器的注意事项。 我会仔细研究这些、看看您是否可以根据提供的内容构建方框图。 需要注意的几个方面。


    谢谢、
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    不太确定进行此测试意味着什么、数据表电气特性和图表旨在显示器件的性能。 关于方框图中使用的电阻器和电容、如 Rami 所述、您可以使用旁路电容器的布局指南。 对于 Rin 和 Rout、假设连接到视频信号、则设置为75欧姆、但可以根据应用进行调整。 关于射频、您可以使用图27根据增益来确定射频。  

    为了澄清杂项性能下的 Rin 和 Rout 值、这些是器件本身的阻抗、与方框图中显示的外部电阻器和电容器不对应。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami、您好、感谢您的回答、在这段时间里、我很忙。

    PCB 是相同的、但对于一个信号可以正常工作、但对于2信号不能正常工作、在内部它们之间不应有连接、因此我在这里有点困惑。 我看到了图、但在输出端有一些电阻器没有值、因此我不知道这是为了创建 PCB 并对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、谢谢您、我不是一名"阅读"这篇文章的专家、您能帮我吗?实际上、我使用的是75欧姆系统、因此它应该起作用、但要测试此 IC、我想创建 PCB 并为电容器和电阻器输入正确的值、

    希望您能帮助我识别这些值、

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    当您说"我看到了该图、但在输出端有一些电阻器没有值"时、您在这里讨论了哪一个图?  

    您能否提供 有关通过的信号特性的信息、以查看我们是否可以确定此问题? (即电压、频率)  

    谢谢、
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    我同意、您对信号的想法也有助于确定此处 LMH6574是否合适。 对于器件中的放大器、您是否要将其配置为增益2以将衰减作为端接输入的原因? 这里的输出负载是多少?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、感谢您的回答、让我尝试解释一下我要做的事情:

    我的想法是将来自不同设备(如 STB、DVD)的视频信号静音、通过复合视频信号(黄色、白色和红色 RCA 连接器)传输到通用电视、该 IC 将由 Arduino 控制。 这基本上是我的想法、在第一阶段、TS5V330是一个完美的 IC、但在测试中无法正常工作、因此我正在寻找另一个、在本例中、我还发现了用于模拟视频 LMH6574的多路复用器、 我不知道如何正确创建 PCB 的问题、因此我可以在使用我的项目创建最终 PCB 之前测试其性能、因为它比仅视频更大、这只是其中的一部分。

    我不知道我是否能正确解释自己。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami、您好、这张图表显示了我的问题是关于 Rf 和 Rg、因为我假设 Rin 和 Rout 将是75欧姆电阻器、对吧? Rt 将为10K、以便在输入端开路时为其提供 GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华多

    您似乎附加了一个没有完全浏览过的图像。 您是否介意再去一次?

    同时、您是否有关于您尝试通过的实际信号电平和频率的任何信息? 视频信号频率可能会有所不同、我希望确认您使用的频率和电压不会超过规格。 在更高的频率下、您还需要更加小心 PCB 上布线的间距以实现隔离。 这些信息对我们很有帮助。

    谢谢、
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami、您好、是的、图像再次附加。

    正如我说过的、在第一个时刻、只有一个信号工作正常、但当我放置另一个信号时、问题就开始了。 但是信号质量(只有一个)很清楚、很好、没有问题。

    我的视频只有大约500mV 和6.5mA、我没有它的频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华多

    当您说只有1个信号在第二个信号之前正常工作时、这1个信号在 S1A 上、然后第二个信号放在 S2A 上、还是像在 S1B 的另一个信号中那样跨通道添加这些信号?
    现在、我了解了它、因为您已经向 S1A 施加了信号、它在 DA 上看起来很好。 然后、当 S2A 被馈入信号时、您会看到一个问题、即两条线路中的一条看起来不错、但另一条线路在选择时会有一些衰减。 如果这是正确的、您可以切换电源、如将通常位于 S1A 的信号置于 S2A 上、反之亦然。  


    此外、是否有任何信号的屏幕截图? 或者、您只是查看屏幕监视器来查看它是否正常工作?  

    谢谢、
    Rami Mooti  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、嗯、当我再次尝试时、我的源极损坏、我的 IC 也损坏了、所以我不能再尝试了、 但是、我有 LMH6574MAX IC、我想知道一个可以测试它的电路、您能帮我解决这个问题吗?  

    LMH6574MAX
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    您可以从 LMH6574数据表中的方框图开始。 对于 Rin = Rout = 75欧姆的终端电阻(您提到您使用的是75欧姆系统)、Rf = RG = 575欧姆的增益为2、根据数字信号的上升时间和它们需要行驶的距离、您可能希望也可能不希望对 RT 应用终端。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、感谢您的回答、很抱歉我很忙、可以检查一下、但是对于电阻器 A 575欧姆不是商业价值、我可以改用560吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    最好是在电阻中向上而不是向下移动。 由于这是一个电流反馈放大器、射频对器件的稳定性有很大影响。 虽然降低电阻可能会增加更多的振铃(可能不足以使从575变为560时变得不稳定)、但添加更大的电阻器会略微降低带宽并增加噪声。

    最棒的

    Hasan Babiker