This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159:热性能与电流间的关系

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/951437/ts5a3159-thermal-vs-current

器件型号:TS5A3159

客户希望对该部件进行可靠性检查。 您能否提供环境热 与输出电流之间的关系曲线? 谢谢。

应用:电机驱动的编码器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的提问。 输出电流是什么意思? 数据表中有两条与电流和温度相关的曲线、附在下方。 图4显示了泄漏电流如何受温度影响、图8显示了电源电流如何受温度影响。 请告诉我您是否正在寻找这种解决方案。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    我想知道 该 模拟开关的 MOSFET 是否具有如下所示的 SOA 曲线?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    数据表中未提供类似的图、建议的运行条件提供了器件功能运行所需遵循的条件指南。 有关器件在特定条件下应如何执行的数据、请参阅数据表第10页开始的第6.13节。

    此致、
    Kate