This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3245A:如何在 ADS 平台上使用此 ibis 模型

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/949584/sn74cbtlv3245a-how-to-use-this-ibis-model-on-ads-platform

器件型号:SN74CBTLV3245A

 

我需要分析20Mhz 时钟网络的信号完整性。 在网络中间、我们使用开关。 我从   TI 下载了 IBIS 模型 sn74cbtlv3245a.IBS。  
我对如何在 ADS 平台上使用此 ibis 模型有疑问。

(1)我通过 ADS 上的 IBIS_PIN 组件导入此 IBIS 模型。 启用项目:使用嵌入式系列模型

(2)在 sn74cbtlv3245a.IBS 之前添加 TX、 在 sn74cbtlv3245a.IBS 之后添加 RX (使用5.23pF 电容作为 RX)

(3)运行仿真。 但它显示仿真因错误而终止。


以下是我的问题:

(1)如何在 ADS 平台上使用此 ibis 模型?

(2)如果此 ibis 模型无法在 ADS 平台上使用、它支持哪种仿真工具?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    表示1。

    您使用的是 ADS 的哪一年? 我目前正在使用2019年、我的模型的显示方式与您的不同、请参阅以下内容:

    图中标记为"ST"的块似乎有2个未连接的引脚;而上图中的引脚没有。 它们可能是使能引脚/或其他不应悬空的引脚。  

    问题2:广告可以阅读 IBIS 模型。  

    请告诉我、以便我们能够继续研究此问题并找到解决方案。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用 ADS2020。 Unconnct 引脚是裸片上的点、通常用于检查裸片上的波形。 我禁用 IBIS 引脚组件窗口上的使用 DieProbe 项目、使模型与您的模型相同。 没有错误。 似乎该 ibis 模型不应启用使用 DieProbe Item。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将向我们的 IBIS 模型工程师发送一条注释、以查看仿真配置文件中的 ZQN 封装是否支持此功能;它可能不是受支持的功能、因为我在尝试使用裸片探头时还会收到错误消息。  

    我希望能在24至48小时内得到答案。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、我们仍在研究这个问题。 我们遇到了一些奇怪的问题、例如能够在一个位置探测裸片、如果添加了两个裸片探头、仍然会出现错误、对于 IBIS 模型中的某些其他封装、而不是在其他封装中。 代码中似乎没有任何差异-我们的模型看起来可能不支持此功能、因为当我们尝试为任何封装探查裸片时、此功能无法可靠运行、并且我们获得了一些奇怪的结果。 如果我们找到了修复程序、我们将告知您、但此时我们的模型可能不支持此功能。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白。 感谢您的高效支持。  

    谢谢、  

    威英