This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3257C:传输数据速率和应用场景检查

Guru**** 2379090 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3257C, TMUX1574
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/952715/sn74cbt3257c-transmit-data-rate-and-application-scenario-check

器件型号:SN74CBT3257C
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

大家好、

 在4G 应用中、SN74CBT3257C 是否能够支持100Mpbs 的传输速度? 如果没有、您能为我推荐其他合适的器件吗? 客户在这里需要4通道和 SPDT。 谢谢。

B&R、

斯坦利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    根据 数字总线开关选择指南、这个器件具有高达200MHz 的带宽、在考虑到 PCB 走线等系统损耗后、这也许不能为4G 等高速应用提供足够的裕度。

    TI 实际上拥有一款出色的高带宽4通道2:1 (SPDT)器件 TMUX1574、该器件与 SN74CBT3257C 引脚兼容、并具有1.8V 逻辑兼容性等特性。 如果您还想减小电路板空间、TMUX1574还提供了一种全新的微型引线式封装选项。  

    请告诉我我对 TMUX1574的推荐是否对您感兴趣!

    此致、
    Kate