This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 6:1差分开关

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A, TMUX1308, MUX507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/952142/6-1-differential-switch

主题中讨论的其他器件:SN74LV4051ATMUX1308MUX507

大家好、

TI 是否具有6:1差动开关? 我们的客户需要在两种情况下使用此开关、一种是0-20mA 采集电路、另一种是0-5V 采集电路。 两个电路的输入均为差分输入。 不需要频率带宽。 如果我不清楚、请随时提问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MUX507等双通道8:1开关需要至少12V 的电压、并具有高 Ron。 我建议使用两个单通道8:1开关、例如 TMUX1308或 SN74LV4051A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    正如 Clemens 提到的、您可以为此差分应用使用两个单通道8:1多路复用器。 我建议使用采用微型引线式封装(DYY)的 TMUX1308、该封装可减小此双芯片解决方案的尺寸。

    请告诉我这是否符合您的需求、或者您是否有任何其他问题。

    此致、
    Kate