This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:输出压降

Guru**** 2384170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/951485/sn74lvc1g3157-output-voltage-drop

器件型号:SN74LVC1G3157

您好专家、

我的客户的引脚上存在压降问题。

 在 S=HIGH 时、引脚电压为2V、采用以下配置:

在 S=HIGH 时、引脚电压将为3V、采用以下配置:

(将 B2上拉电阻器从10kohm 更改为1kohm)

请告诉我此问题的原因吗?

引脚是否具有下拉电阻器? (大约为15k Ω???)

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    感谢您的提问。

    在 B2处连接了什么器件-"开漏"? 您希望通过开关的信号类型是什么? 模拟开关的内部架构是无源的、信号将按原样从输入通过输出(该信号路径在内部不是上拉或下拉)。

    当您说电压"下降"时、您希望 A 处的电压是多少? 3.3V?

    谢谢、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kate San、

    感谢你的答复。

    >当您说电压“下降”时,您希望 A 处的电压是多少? 3.3V?

    是的、它们需要3.3V 电压。

    我将尝试向客户分享您的评论。

    谢谢

    穆克