This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4066-Q1:"High"所需的最小输入电压

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT4066, CD74HCT4066-Q1, TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/951708/cd74hct4066-q1-minimum-required-input-voltage-for-high

器件型号:CD74HCT4066-Q1
主题中讨论的其他器件:CD74HCT4066TMUX1511

 CD74HCT4066 数据表 规定、当 VCC = 4.5V 时、VIH ("高"检测所需的输入电压)最小值为3.15V。  

但 CD74HCT4066-Q1 数据表 规定 VCC 介于4.5V ~ 5.5V 之间、VIH 最小值为2V。

我只想仔细检查并确保2V 最小值是准确的。

如果您知道任何其他 P2P 14引脚 TSSOP 4通道 SPST 开关、对于 VCC 和 VIH <=2V 最小值为5V、我希望能够指向正确的方向。

此致、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD74HCT4066数据表在第4页中指出 VIH 为2V。(本文档适用于 HC 和 HCT 器件。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    如 Clemens 所述、HCT 类型的 VIH 阈值位于不同的表中(第4页)、确认2V VIH 对于 CD74HCT4066是正确的。

    您似乎正在寻找一款具有1.8V 逻辑兼容性的开关、我建议使用 TMUX1511、这是一款具有1.8V 逻辑电平的14引脚 TSSOP 4通道 SPST、但引脚分配与 CD74HCT4066不同。

    此致、
    Kate