请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTLV3257 主题中讨论的其他器件:TS3A44159
您好专家、
我们是否有标题提到的器件? 这意味着1A、2A 具有控制信号、3A 和4A 具有另一个控制信号。 它分为两组。 这用于 SMBus 信号传输。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家、
我们是否有标题提到的器件? 这意味着1A、2A 具有控制信号、3A 和4A 具有另一个控制信号。 它分为两组。 这用于 SMBus 信号传输。