This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR3812:外观异常

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/948435/ts3ddr3812-appearance-abnormal

器件型号:TS3DDR3812

您好!   

 我们的客户从 TI 网上商店购买 TS3DDR3812RUAR、发现外观异常、裸片附接不平整、请参阅下图:红色标记的箭头异常。  订单号为 T00953032。 请帮助确认。  

 

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    您是否测试了可疑器件的功能? 您订单中有多少个器件具有此外观?

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    无法测试、客户的产品价格很高、怀疑材料和器件不能在电路板上测试、担心可靠性和使用寿命。

    芯片粘接不平整、使用寿命和可靠性是否有问题?

    对于1000件的订单、有11件与此问题有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    感谢您访问 E2E 论坛、您可以在这里收到有关开关和多路复用器的信息、建议和功能操作的问题答案和故障排除帮助。  

    如果您从 TI store 订购了器 件、并且收到了疑似不合格的器件、我建议您遵循 TI 客户退货页面(位于此链接)中的以下建议、以获得相应团队的帮助。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但返回不是一种好方法。

    这是客户经常使用的材料和部件、后续行动将继续购买、

    如果存在相同的问题、则会非常麻烦、

    因此、我想知道图像是否异常适合、它是否会影响使用寿命?

    或者、您能帮助我将问题转移到相应的论坛吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的跟进。 我正在为您查找一些其他信息。 我明天会向您提供最新信息。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此信息提交给内部团队、该团队将能够提供有关您的查询的一些见解。 我将在本周剩余时间内不上班、但我将在10月27日星期二返回时为您提供答复。 非常感谢您的耐心。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    请期待我今天提供离线电子邮件跟进。 我将关闭此主题。

    此致、
    Kate