This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166-Q1:使用模拟开关的 RS485终端

Guru**** 1625430 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1419, TS5A3166, SN74CB3Q3306A, SN3257-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/950198/ts5a3166-q1-rs485-termination-using-analog-switch

器件型号:TS5A3166-Q1
主题中讨论的其他器件:THVD1419SN74CB3Q3306ASN3257-Q1

大家好、

 

我计划设计一个具有 RS485收发器(THVD1419)的系统、并需要通过微控制器打开/关闭终端的功能。

到目前为止,我没有看到任何部件可以满足这一要求。

 

RS485的节点共用接地、因此我计划使用 TS5A3166 、如下所示:

 

 

RS485的差分输出 A 和 B 在未端接时将轨到轨(0至5V)摆动、在端接时将在2.5V 共模周围摆动2V。

我的开关控制信号的额定电压为3.3V、我也将   为 TS5A3166提供3.3V 电源。

您是否看到有人对此应用使用模拟开关存在任何问题? 请给出建议

非常感谢、

开放的我们党

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uri,

    您知道吗?从端子 B 到 GND 和端子 A 到 GND、您的系统的电压范围是多少。 开关本身对其上的电压不会太关心、除非它足够大、足以应对过流事件、而在本应用中、这不是我最大的顾虑。 额定电压会降低输入引脚上相对于 GND 的电压。  

    请告诉我、这样我就可以看到该应用的最佳选择是什么。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    系统中从端子 B 到 GND 和端子 A 到 GND 的电压范围为5V。

    也将仅使用120欧姆端接

    最棒的

    Uri Itzack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uri,

    我唯一担心的是、当端接断开时、此部件很可能会损坏。 其中一个输入引脚上的最大电压为4.5V。 如果您可以将电源增加至至少4.5V 但最高5.5V、则此器件可用于此应用。  

    如果不能做到这一点、我们可能还有其他一些解决方案、但它们的封装尺寸更大-请告诉我您希望选择哪种解决方案。  SN74CB3Q3306A 等器件具有额外的通道、但可以使用3.3V 电源处理五个电压信号。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    在我的应用中、我没有电源、而是3.3V。

    将会提供您的任何建议、并且更喜欢使用尽可能小的封装

    谢谢、

    开放的我们党  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uri,

    我有两个可能的选项供您选择。 它们中的任何一个都不是您当前使用的交换机类型。 遗憾的是、支持超出电源电压的架构通常会导致更大的封装、遗憾的是、我们没有任何其他具有此功能的1:1单通道开关。 但是、这两个开关仍可用于您的应用。   

    第一个是 SN74CB3Q3306A、这是一款采用 VSSOP (DCU)封装 的双通道1:1开关、可满足应用需求。它采用6mm^2封装。 您可以将未使用的通道保持悬空、但高速运行时、最好使用50 Ω 电阻器接地

    另一个选项是 SN3257-Q1是一款4通道2:1开关、在 SOT-23-THN (DYY)封装中、只有8mm^2能够处理高于电源轨的电压。 您可以将未使用的引脚保持悬空、并将其中一个有源开关通道保持悬空、以模拟1:1开关的高阻态模式。  

    之后、您开始使用一些较大的封装尺寸-这是两种最小的封装尺寸。 第一个问题是最小的、并且具有最少不必要的连接数量。 但是、这两种电阻都略高、在选择终端电阻器时可能需要考虑其电阻的增加。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Parker Dodson