This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3153:使用1.8V 电源将基准控制信号更改为1.8V

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3153

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/950780/ts5a3153-reference-control-signal-to-1-8v-with-a-1-8v-power-supply

器件型号:TS5A3153

团队、

 

1.您是否确认 TS5A3153可以区分三种状态:NC、NO 和三态(器件加电时)?
2.您是否确认当开关处于未上电 COM 引脚处于高阻抗状态?
3.当电源为1.8V 时,您是否在使用参考1.8V 的信号驱动开关时看到任何问题?

请告诉我

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、这是数据表第2页的表中显示的三种状态。

    2.芯片在 VCOM 引脚和 V+之间有 ESD 保护二极管。 因此、当 V+= 0V 时、引脚与 GND 之间存在低阻抗连接。 (绝对最大额定值禁止电压高于 V++ 0.5V。)

    所有电源电压下、模拟信号范围为0至 V+。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo345、

    1.是的,它有全部三个状态。 真值表如 Clemens 所述位于第2页。

    2.本数据表的绝对最大值部分出错。 该器件具有断电保护功能、当 V+= 0V 时、该器件将处于高阻态。 对于1.8V 电压、请参阅下面的断电模式期间的泄漏电流:

    3.没有开关可以传递轨到轨信号,因此不会出现问题。 Ron 在1.8V 时不是平坦的、因此如果负载电阻相对于 Ron 更小、则插入损耗可能会有所不同。 请参阅下图:

    如果您有任何其他问题/疑虑/意见、请告诉我!


    最棒的

    Parker Dodson