This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3153:如何对此器件的行为建模?

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3153
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/950009/ts5a3153-how-to-model-the-behavior-of-this-device

器件型号:TS5A3153

下午好。 我正在开发该器件的计算机模型、其中包括模拟开关 TS5A3153。 为了开发此模型、您需要此开关的 SPICE 模型。 您能否提供此 SPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artem、

    遗憾的是、我们没有该器件的 SPICE 模型。 话虽如此、有多种方法可以使用无源电路和其他建模功能来估算开关的性能。  

    开关的导通通道可建模为 RC 滤波器、其中 R 为典型 Ron、C 为 C_ON 值。

    如果您还想测试其他性能方案、请告诉我。

    最棒的

    Parker Dodson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好。

    在这种情况下、您能否告诉我们如何正确计算开路模拟开关的容量? 在本例中、如何正确仿真温度对该开关的影响?

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artem、

    对于开路容量-我认为您是在谈论开关断开时输入端的电容。 在这种情况下、您可以将开路引脚建模为连接到 GND 的电容器。 您还可以在开关切换引脚和输出之间添加电流源、以对泄漏电流进行建模。 如果这不是您对开放容量的理解、请您澄清一下、我对这一术语有点不熟悉。  

    对于开关的温度变化、两个最明显的影响是导通电阻和泄漏电流。 为了帮助对此进行仿真、可以在仿真期间循环使用多个值的情况下进行参数分析。 有关仿真的基本无源模型、请参阅以下内容:

    Ron 将根据输入电压和温度变化。 您可以尝试通过参数扫描或其他选择来更改输入电压和 Ron、从而对此进行仿真。 泄漏电流也主要受温度的影响, 但请注意、开通道上的 ID_OFF 将小于规范值、因为大多数泄漏都来自二极管、因此您在这里看到的泄漏是经过开关高阻抗的非常小的泄漏、 在大多数情况下可以忽略不计、但我将其保留在模型中、以防您想使用它。  

    根据您的电压源、您需要填充这些值的数据可以在电气规格表中找到;但是、您仍然需要查看参数图、因为它们提供的范围比表更详细。 为方便起见、我随附了导通电阻和泄漏电流图、以使您受益。

    需要注意的一点-在图4中、它的额定电源电压为5.5V、但该器件的电源电压规格是一致的。

    如果您需要任何澄清或其他帮助、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好。
    模拟器 件的应用手册《模拟开关和多路复用器基础知识》(MT088)提供了模拟开关的以下等效图(下图、在应用手册中、编号为5)。  

    在开放式模拟交换机的容量概念下、我了解图中 名为 CDs 的容量。
    同一文档间接显示了用于计算此参数的算法(使用 f pole 参数计算(下图、在应用手册中、它的数字为9) CD 容量)。  在计算时、我假设 f pole =带宽。

    是否可以使用此算法计算此参数(CD)、或者是否需要使用其他算法来计算模拟开关的此参数? 如果可以使用此类算法进行计算、是否可以考虑温度对该参数的影响?

    感谢您的回答。
    此致、Artem Panishev。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artem、

    可以、但导通电容很可能会在 C_DS 电容器之前很短、因此通常可以假设这是开关工作参数内的开路。 带宽实际上是 f_pole 标记、一般而言、该值在器件的典型运行条件下非常小、它不会对它产生太大的影响。 使用此公式和典型带宽可为您提供近似解决方案、但由于我们的器件的带宽规格仅为典型值、因此可能会有一些不准确之处、因此该值可能会波动更多。  


    至于温度部分、电容不会随温度的变化而显著变化、主要问题是泄漏电流和导通电阻与温度的关系、但我们没有一个很好的系统来将温度集成到其中、因为它通常不是重要的影响因素。

    但是、如果您希望在通道之间包含电容器、 则需要注意的是、我们不会直接对 C_SS 进行规格说明、该部件不会包含 C_DD (该器件看起来更接近于更明显的2通道1:1器件)。 我们可以使用下面显示的串扰图来获得此值的近似值:

    在 f = 1MHz 时、两个通道之间的增益为-64dB (典型值)、这意味着如果未连接第二个引脚或连接到高阻抗、则电压增益将为-64dB -对于1伏信号、该增益将降至~631uV。 如果我们假设有1M 欧姆的负载接地、我们可以找到流经电容器的电流、这是一个相当准确的假设、因为串扰电压是使用电压表测量的。  如果我们仅将电压幅度考虑在内、则分压器公式为631uV = 1V *(1M 欧姆)/(1M 欧姆+|Z_c|)。  ->求解|Z_c|:

    |Z_c|= 1M 欧姆* V/ 631uV - 1M 欧姆~ 1.584 G 欧姆。 |Z_c|=|1/SC|= R_c = 1/(2 * PI * 1MHz * C)-> C = 1 /(2 * PI * 1MHz * 1.584 G 欧姆)= 100 AF (10^-18)。

    假设两个输入之间没有电阻和只有一个电容器、串扰也会在不同的频率范围内变化、因此该值也不恒定、 但是、可以使用上述过程来计算系统中的关键谐波、因为它们可以根据频率成分以不同的方式看到该电容器。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我将看到我可以做些什么来帮助您!

    最棒的

    Parker Dodson