主题中讨论的其他器件:TMUX1237、
目前、该 IC 的使用方式如下。
一个热敏电阻连接到具有不同驱动电压的微型计算机、它们根据情况进行切换和使用。
例如、当热敏电阻设置为100kΩ Ω 且 COM 和 NO 连接时、将向 CPU1施加3V 电压。
接下来、当 COM 连接目标切换到 NC 时、会将超过1.8V 的电压瞬态施加到 CPU2。
如果未采取任何措施、在 n = 1的室温下、该值将超过大约0.5V。
当我在下图虚线的 R 中进行1kΩ Ω 的试验时、它被抑制到大约0.1V。
此外、Vcc 使用3.3V 输入、SEL 使用0/3.3V 输入。
我问。
1. 这种行为是否符合预期?
2、COM、NO、NC 似乎同时瞬时导通、但原则上是可行的吗?
3.如上所述,是否有其他好的对策?
4.如果我们尝试如下图所示添加 R、是否可以设计地禁止输入多少值?
换言之、是否可以指示在设计或能力值的同时打开所需的时间?
此致。