This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3306C:I2C 开关应用

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/950067/sn74cbt3306c-i2c-switch-application

器件型号:SN74CBT3306C

您好!

我计划将 SN74CBT3306CPWR 用于以下应用。  

我有一条 I2C 总线连接到两个传感器。 但传感器具有相同的默认 I2C 地址

因此、在硬件中、我需要一个隔离开关、允许 SW 首先将一个传感器编程到不同的地址、然后将另一个传感器连接到 I2C 通道并使用这两个传感器。

我想在  I2C 总线和其中一个传感器之间使用 SN74CBT3306CPWR。  我想将2OE 和1 OE 短接并上拉、然后通过 GPIO 进行控制(以便在需要将另一个传感器连接到 I2C 总线时将其降低)。

如果此器件 SN74CBT3306CPWR 适合此应用、您能告诉我吗?

此致、

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    是的、此部件将在应用程序中工作。 在/OE 引脚上使用 GPIO 来控制它们也是可以的。  

    如果您有任何其他问题、疑虑或意见、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson