请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1511 使用 TMUX1511时、建议连接0.1uF 至10uF 的去电容。 如果我不使用去耦电容器、有哪些问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jon、
去耦电容器用于帮助抑制由于电源本身而可能出现的高频噪声或由于电源走线而传导的噪声。 它用于为 IC 提供稳定的电源。
如果您不使用去耦电容器、则可能会导致电源不稳定、并由于电源引脚上的电压波动和噪声而在运行期间导致意外结果。 旁路电容器将该噪声分流至接地、因此、对于系统中更稳定的多路复用器、我强烈建议使用旁路电容器。
最棒的
Parker Dodson。