This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159A:10MHz SPI

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/949601/ts5a3159a-10mhz-spi

器件型号:TS5A3159A

TS5A3159A 是否能够处理10MHz SPI 信号? 器件的压摆率如何?

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、典型带宽为100MHz、因此10MHz SPI 信号不应成为问题。

    至于压摆率、我们不对其进行本身规格说明、因为它高度依赖于系统设置。 然而、当开关路径闭合时、多路复用器本质上只是一个 RC 充电电路。 基本电路的简化草图如下所示:

    压摆率取决于电容器在输出端的充电速度、因此它将与电路的 RC 时间常数相关。 检查压摆率近似值的最佳方法是使用无源模型对电路进行仿真。

    请参阅下面的示例。 我使用了 TS5A3159A 的5V 规格、50pF 的负载电容和100k 欧姆的负载电阻。 源是一个10MHz 方波、上升/下降时间为1ns、在0V 和5V 之间波动。  这将根据您的确切系统而变化、但逻辑是相同的。

    从该示例中、我们得到1.38ns 内的5.02V 上升、对于该特定示例、压摆率为3.638kV/us。

    如果还有其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson