This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:电源关闭时的输出端子

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157, TS5A3159A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/948622/sn74lvc1g3157-output-terminal-when-the-power-is-off

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件: TS5A3159A


当开关的电源(VCC)关闭时、输出端子(B1、B2)的状态是否为高阻态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值表示您不得超过 VCC。 如果在断电时施加电压、电流将流经钳位二极管进入 VCC、并可能为器件或连接到 VCC 的任何其他元件加电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。

    您是否正在寻找一个在开关断电时具有高阻态的开关? 这是一种称为断电保护的功能。 SN74LVC1G3157没有断电保护功能、正如 Clemens 提到的、如果在断电时在 I/O 引脚上施加电压、则存在反向供电的风险。  

    在断电时需要高阻态开关的用例是什么? 请看一下 TS5A3159A、它具有断电保护功能并且与 SN74LVC1G3157引脚兼容、让我知道您的想法。

    此外、让我与您分享一些资源、这些资源提供了有关断电保护以及如何识别和搜索具有断电保护功能的开关的更多详细信息。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您的及时响应。


    当前、电源关闭时、对 I/O 引脚施加电压、以此类推
    我想回顾一下电路、因为有人担心我收到了一些意见。

    非常感谢您的帮助、

    野之善泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kate、

    我想通过绕回连接的外部传感器来测量单侧电源。
    我想考虑使用您提出的"TS5A3159A"。

    非常感谢您的帮助、

    野之善泽