This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX509:您是否有备选器件、但对2通道4:1多路复用器的每个通道进行独立控制。

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX509, TMUX6104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/949060/mux509-do-you-have-an-alternate-device-but-with-independent-control-for-each-channel-of-2-channel-4-1-mux

器件型号:MUX509
主题中讨论的其他器件: TMUX6104

E2E、

 

您能推荐合适的器件吗?

  • 将 DG409替换为每个通道的独立控制

我们有替代器件可替代 DG409、但控制引脚在同一时间和同一位控制2个 CHS。

请推荐合适的器件。

 

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要对每个通道进行独立控制的用例是什么?

    市场上的 MUX509和其他--09器件是考虑到具有差分输入的应用的需求而设计的、这就是两个通道由相同的逻辑引脚控制并一起切换的原因。

    您可以使用2个单通道4:1多路复用器(如 TMUX6104)来实现独立切换两个4:1通道的功能。 请告诉我您对您的用例的这个想法有何看法。

    此致、
    Kate